This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:MSP430FR6989 Launchpad + ESI 端口

Guru**** 1460770 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989, FLOWESI-GUI, MSP-EXP430FR6989
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/566620/msp430fr6989-msp430fr6989-launchpad-esi-port

器件型号:MSP430FR6989
主题中讨论的其他器件: FLOWESI-GUIMSP-EXP430FR6989

您好!

  我有 MSP430FR6989 Launchpad、我想测试 ESI 端口、但找不到任何示例代码。 我有两个连接到 ESICH1和 ESICH2的 LC 传感器、并尝试使用 FLOWESI 软件生成示例、但无法正常工作。 有人可以帮帮我吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    何塞、
    看起来 FLOWESI 是为 EVM 设计的。 但是、我确实找到了另一个线程、有人在该线程中修改了 LaunchPad 的 TIDesign 代码。 e2e.ti.com/.../483657

    除此之外、我不相信我们有为 Launchpad 开发的任何 ESI 示例、仅为 EVM 和 TIDesigns。 我将为您确认这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    正如 Cameron 在他的帖子中提到的、FLOWESI-GUI 需要一个仅在 EVM 上可用的通信网桥。

    但是、我们有两个 TI 参考设计、它们使用 MSP-EXP430FR6989 launchpad。

    http://www.ti.com/tool/tidm-inductivelinear

    http://www.ti.com/tool/TIDM-INDUCTIVEPROX

    此致、
    Iván μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ivan 和 Cameron、

      感谢您的回复。 我使用了删除 LCD 驱动程序的 EVM 代码、Launchpad 可与 ESI 端口配合使用。 我正在发现 ESI 模块和功能。 代码使用 CH0和 CH1来读取流程、如何将 CH0切换到 CH2并使用 CH1和 CH2来读取流程? 我找不到执行此操作的代码。

    此致、

    JL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    何塞、
    您使用的是哪种代码、电感 x 或电感线性?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    何塞、
    您可以使用 FlowESI GUI 来生成新通道的配置。 可以选择仅生成这些配置。 您甚至可以执行 DIFF 以查看两者之间的差异。 如果您需要有关如何执行此操作的指导、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

      我n´t 了 FlowESI、但我无法对其进行更改。 那么、我将使用 CH0 y CH1、就像桥接器示例一样。

      现在我有一个问题、我只能在电感器非常接近转子时(大约1-2 mm)从转子读取。 我阅读了应用报告 SLAA642 (为 MSP430 ESI 选择 LC 传感器值的方法)、但没有关于如何增加读取距离的信息。 可以帮帮我吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我想与您一起检查一些事项、因为我们不知道您使用的是哪种代码。

    • 代码是否手动设置 DAC 值或代码是否校准 DAC 值?(这应该出现在初始化 ESI 函数中)

    原因如果您手动设置 DAC 值、但未将该值固定到电路板上。 它可能会导致距离问题。

    • 如果代码校准 DAC 值、请不要忘记在进行校准时必须使磁盘四舍五入。  

    您必须首先在电感器上没有金属时运行校准、然后当 LCD 显示'8888'时、您应该使金属盘绕在电感器上。 那么您现在将获得合适的 DAC 值。 它可以在几乎10mm 的距离下工作。

    • 如果上述建议不能帮助您解决问题、请向我们发送您的电路板、LC 感应器、转子和您正在使用的代码的照片。 细节越详细越好。 谢谢!

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、现金、

      我将根据您的建议查看代码。 我可以在私人邮件中向您发送 sch、照片和代码吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    当然。 我的电子邮件是 cash-hao@ti.com。

    此致、

    现金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    何塞、
    此问题是否已解决?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

      我会向您发送所有项目´s 文件、但不会响应。 我进行了一些更改、但线圈和转子之间的距离不超过3-4毫米。 现在、我正在尝试使用 Renesas 开发套件。

    此致。