This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:MSP-TS432PZ100修订版1.3的最新原理图/文档

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/569743/msp432p401r-latest-schematic-docs-for-msp-ts432pz100-rev-1-3

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件:MSP-TS432PZ100MSP-FET

我收到了 MSP-TS432PZ100修订版1.3、但 http://www.ti.com/tool/MSP-TS432PZ100上的所有文档 均适用于修订版1.1

因此、我不确定如何设置各种跳线、尤其是 LDO 选择和电源(因此我猜测了一点)。  

您能否提供 MSP-TS432PZ100修订版1.3的最新原理图

我希望最终连接到 XDS200或 XDS100v2。  当我用20引脚 ARM JTAG 接头连接一个3.3V 工作台电源时、电压短路至几乎0。

使用 BH XDS100v2 (Tiny) 10引脚 ARM JTAG 接头时,我看不到电压短路,但 CCSv6.1.1给了我仿真错误(我可能需要根据 http://processors.wiki.ti.com/index.php/XMS432_Support#IDE_Compatibility 进行更新 ),因为芯片是 MSP432P401R REVC。 但作为测试、我能够将 CCS 连接到旧 的 MSP-EXP432P401R Launchpad (黑色电路板)、但当然使用的是 XMS432P401R 版本 B。  

还是将 CCS 连接到 MSP432的最佳方法,或者最好 将 MSP-FET-432ADPTR 14引脚 JTAG 转 ARM 适配器(www.ti.com/.../MSP-FET-432ADPTR)与 MSP-FET 配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    实际上、我自己使用 MSP-TS432PZ100修订版1.1、因此很遗憾、我不能帮助您解决连接问题。

    我至少可以评论一下连接到目标插座板的方法:

    • MSP-FET + MSP-FET-432ADPTR
    • XDS200 (包含20引脚适配器)
    • XDS100v2 (使用20引脚带状电缆、我听说也有14引脚、但尚未使用)
    • XDS110
      • 10引脚至10引脚
      • 10引脚至20引脚(使用此 适配器)

    在我的日常工作中、我使用了所有这些工具。 需要注意的是、XDS 调试探针无法使用带状电缆为目标器件提供电压。

    因此、在大多数情况下、我只有一个 LaunchPad 或任何其他能够提供3.3V 电压的电压源、并使用跳线电缆连接到 MSP-TS432PZ100板上的 VCC 和 GDB。 确保将其旁边的跳线设置为 VCC PWD ext (对于 Rev1.1)、以选择外部电压电源。

    谢谢、

    Bob Heilmaier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    快速更新能够使用10引脚适配器与 XDS200连接、闪存(甚至在 CCS 中运行 TI-RTOS 示例)。

    >>如何设置各种跳线,特别是 LDO 选择
    第三个选项是完全断开跳线、这是您应该用于从外部为电路板供电的选项。 其他跳线与 Rev1.1相同。

    更多有关全新修订版1.1电路板的文档。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joe。  我将在这里尝试总结一下。

    (1)版本1.3电路板已更新、以解决20引脚 ARM 连接器指出的问题。  具体而言、已从连接器上移除引脚2、以便它不会对地短路。  

    (2) 20引脚连接器导风槽也进行了机械修改、以便10引脚连接器的适配器不会禁止在1.3版目标板上使用10引脚连接。  

    版本1.3电路板上经修改的20引脚连接器将与此类似。