主题中讨论的其他器件:MSP430FR5738、 MSP430FR5739
工具/软件:Code Composer Studio
我已经在我开发的 GUI 屏幕中添加了大量标量图形-数据绘制得非常好。 我遇到的问题是、我无法将刻度修正为具有最小值和最大值。 我希望图显示0和8之间的值、但是如果接收到的值始终在7到7.5之间浮动、则最小值和最大值也会缩放到这些值附近。 是否有方法预先定义最小值和最大值? 在控件上、它具有 series_0_min 和 series_0_max、但当我填充这些值时、它不会修复该控件的比例。 请给出建议。
谢谢