This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:标量图-无法设置最小值或最大值、因此串联范围会继续变化

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5738, MSP430FR5739

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/570335/ccs-msp430g2553-scalar-graphs---cannot-set-a-min-or-max-value-so-series-range-continues-to-change

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5738MSP430FR5739

工具/软件:Code Composer Studio

我已经在我开发的 GUI 屏幕中添加了大量标量图形-数据绘制得非常好。  我遇到的问题是、我无法将刻度修正为具有最小值和最大值。  我希望图显示0和8之间的值、但是如果接收到的值始终在7到7.5之间浮动、则最小值和最大值也会缩放到这些值附近。  是否有方法预先定义最小值和最大值?  在控件上、它具有 series_0_min 和 series_0_max、但当我填充这些值时、它不会修复该控件的比例。  请给出建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    想知道是否有人回答了上述问题?  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timothy、
    我现在将为您介绍这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

      您需要将 fixedScale 属性设置为 true,以便最小和最大设置生效。  遗憾的是、在选择标量图时、出现一个错误、阻止该属性显示在属性视图中。  我已经提交了一份错误报告来修复此问题。

    要解决此问题、您可以通过单击 工具栏中的<>按钮来编辑项目的"gist"。  这将打开编辑器。  

    向下滚动、直至找到 <ti-widget-scalargraph id="ti_widget_scalargraph"  

    然后在<ti-widget-scalargraph. 之后键入固定比例(无引号、前后的空格)  例如

      <ti-widget-scalargraph fixed-scale id="ti_widget_scalargraph" num-channels="1" ....    

    这相当于在设计器的属性编辑器中将 fixedScale 属性设置为 true。

    然后保存更改(单击磁盘图标)并单击右上角的 X 以关闭编辑器。  当您运行项目时、您应该会看到您设置的最小值和最大值生效。

    此致、

     Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy、
    Brian 的解决方案是否解决了您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    感谢您的留言。  遗憾的是、我更新了我的设计以使用 MSP430FR5738 MCU、之后我被告知 GUI Composer 未连接到此 MCU (或更具体地说是 TI Cloud Agent)-因此我无法测试 Brian 的建议。  这是一个相当痛苦的经历、因为我有一个最后期限、现在无法从我的设计中看到输出。  Brian 提到下一个版本将支持此 MCU、因此我正在等待听到这种情况。

    此致、

    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

     只需检查-您在上面的电子邮件中提到了"MSP430FR5738"-您是指 MSP430FR5739吗?  如果是这样、您现在应该能够使用我在 dev.ti.com/gc 上提供的权变措施。  如果您确实是指 MSP430FR5738、请告诉我-有另一种解决方法。

    此致、

     Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我正在使用 MSP430FR5739 Launchpad 进行开发、但我的最终产品是使用 MSP430FR5738、因此、如果您可以建议解决此问题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

      我将在您的另一个主题( CCS/MSP430FR5739:GUI Composer 和 MSP430FR5739 -如何配置器件名称? )上发布我的回复 因为它与如何添加对其他器件的支持直接相关、而不是与标量图相关。

    此致、

     Brian