This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:MSP-GANG.dll 64位版本

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/564628/msp-gang-msp-gang-dll-64bit-version

器件型号:MSP-GANG

大家好、我想问一下是否有64位 版本的库? 我目前正在使用 LabVIEW 程序、我们正在使用64位版本。 有人在此处使用或链接?  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    我正在检查此问题、并在得到确认后立即回复、但我怀疑 DLL 是为32位构建的、以确保向后兼容。 因此、您可能需要一个32位 LabVIEW VI 是否有理由使用 DLL 示例中提供的 LabVIEW vs C 或 C++?

    此致、
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    我刚刚得到确认-我们只有32位版本的 DLL。 因此、很遗憾、您无法将其直接与64位 LabVIEW 搭配使用。 C/C++程序(不必是 Visual Studio)或32位 LabVIEW 是否适合您? digital.ni.com/.../6059E812DFC60ED486257640007B5DAF

    此致、
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katie、

    感谢您的反馈。 我可能正在使用 C#开发 MSP-GANG 应用。 否则重新安装32位 LabVIEW。

    此致、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    听起来像是一个好计划-如果您遇到任何问题、请告知我们。

    此致、
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何计划为 MSP-Gang 创建64位库 ,以便我们可以选择 使用32位或64位?  

    谢谢、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    我目前还不知道有什么计划、但我已经向作为功能请求拥有 MSP-GANG 软件的团队提供了您的反馈。

    此致、
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已通过安装32位 Win7操作系统在使用的 PC 上进行了更改。 我使用 了捆绑在旧版本 MSP 编程器上的 LabVIEW 示例、并在新 MSPGANG 编程器上捆绑的 API-DLL Gang430包装程序下使用了 Gang430.dll。 它可以正常工作、但有一个问题。  我编程的 MSP430F4718IPZ 具有熔断的保险丝、无法重新编程。 有人能向我解释为什么会发生这种情况吗?  谢谢。

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    如果不知道您使用的编程设置、我就不知道发生了什么。 您是否未修改过使用 MSP-GANG430 LabVIEW 项目? 默认情况下、这将加载一些可能与您正在使用的器件不匹配的默认图像。 您使用了什么 TI-txt 文件以及在 GANG430-Configuration.vi 中使用了什么设置? 这可以帮助我们了解您的设置。

    请注意、如果您将旧版 LabVIEW 程序与 Wrapper DLL 一起使用、则不允许您使用新 MSP-GANG 上提供的全部功能。 我个人建议使用 C、C#等来编写使用 MSP-GANG.dll 而不是使用包装程序的项目。 Visual Studio 中提供了一些示例、但我以前知道有人使用其他 C 程序进行开发。

    此致、

    Katie