大家好、我想问一下是否有64位 版本的库? 我目前正在使用 LabVIEW 程序、我们正在使用64位版本。 有人在此处使用或链接? 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我已通过安装32位 Win7操作系统在使用的 PC 上进行了更改。 我使用 了捆绑在旧版本 MSP 编程器上的 LabVIEW 示例、并在新 MSPGANG 编程器上捆绑的 API-DLL Gang430包装程序下使用了 Gang430.dll。 它可以正常工作、但有一个问题。 我编程的 MSP430F4718IPZ 具有熔断的保险丝、无法重新编程。 有人能向我解释为什么会发生这种情况吗? 谢谢。
Martin
尊敬的 Martin:
如果不知道您使用的编程设置、我就不知道发生了什么。 您是否未修改过使用 MSP-GANG430 LabVIEW 项目? 默认情况下、这将加载一些可能与您正在使用的器件不匹配的默认图像。 您使用了什么 TI-txt 文件以及在 GANG430-Configuration.vi 中使用了什么设置? 这可以帮助我们了解您的设置。
请注意、如果您将旧版 LabVIEW 程序与 Wrapper DLL 一起使用、则不允许您使用新 MSP-GANG 上提供的全部功能。 我个人建议使用 C、C#等来编写使用 MSP-GANG.dll 而不是使用包装程序的项目。 Visual Studio 中提供了一些示例、但我以前知道有人使用其他 C 程序进行开发。
此致、
Katie