This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5994:编译器赢得#39;t 编译具有 Sharp LCD 的音频 BoosterPack 示例

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-AUDIO, MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/567683/ccs-msp430fr5994-compiler-won-t-compile-audio-boosterpack-with-sharp-lcd-example

器件型号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他器件:MSP430WAREBOOSTXL-AUDIO

工具/软件:Code Composer Studio

我已经安装了最新的 CCS、v.7、并且已成功地在其他 CPU 上使用它。  但是、由于内置了支持 FFT 的器件、我对使用5994感兴趣。  因此、我获得了完整的音频开发套件、其中包含 FR5994 SDK、音频 Booster Pack 和 LCD。  硬件正常工作、因为我能够运行应用程序以进行温度记录、并通过 USB 连接查看电路板。

成功后、我将 Sharp 96x96的音频升压器源代码放入我的工作区并将其导入到 CCS 中。  但我无法成功编译它。 事物爆炸的第一个位置是当它到达一个库目录中的.S43文件时。  在我进一步开发之前、我正在尝试获取一个默认示例进行编译、因为知道该做什么和不该做什么很重要。  当我将示例文件夹放入工作区进行编译时、我是否做了错误的操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    我安装了 CCS v7并导入了 BOOSTXL-AUDIO_430BOOST-SHARP96_FFT_FIR_LEA_MSP430FR5994项目、没有任何问题。 下面是一些屏幕截图、希望这些截图能说明我是如何做到的。 您可能需要首先安装 MSP430Ware、以便 Resource Explorer 可以找到它。 我确信还有其他方法、但这是我主要使用的方法。  您能否尝试一下、如果您的问题消失、请告诉我?

    在 Resource Explorer 中、我查找了工程、然后单击右上角的"Import to IDE"。

    接下来、我构建了项目。

    构建成功完成。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allen、

    这是否解决了您的问题?

    此致、

    James

    MSP 客户应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allen、

    我要关闭此主题。 如果您有任何其他相关问题、请随时回复。

    此致、

    James

    MSP 客户应用