This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:UART 与 Hyper 终端的不同数据比较。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/565671/ccs-different-data-from-uart-compare-to-hyper-terminal

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想获取数据3b、82、53、81、但我获得的数据是使用 UART 的9b、82、2b、81、这可能是问题所在。

我已按如下方式设置 UART 配置。

USCI/EUSCI:   USCI   EUSCI
时钟:                32.768K                1M                1.048M                4m                4.194M                8m                8.388M                12个月                16万                16.777M                20米                定制             Hz
波特率:                1200                2400                4800人                9600                19200                38400                57600                115200                230400                460800                定制             BPS
计算

时钟预分频器:

firstModReg:

次级调制器:

过采样:


字符帧如下所示。

启动 奇偶校验 下一步
位<-- 8个数据位--- >位 起始位
z __ _________________________________________ … _________ _
|||||| |||||| | ||
I/O ||ba|bb|bc|bD|be|bf|bg|bh|bi| Guardtime |
|_|_|_|_|_|_|_|| |_|_
A : : :
0 T1 :T10
: :
:<---(n+/-0.2) ETU -->:


图3:字符帧 

我希望我拥有的数据足以进行正确的通信、但由于某些问题、我无法 按预期提供数据。

谢谢、此致

Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Praveen、您好!
    您能否为您的情况提供更多背景信息? 您是否使用 UART 'ECHO'代码示例进行测试、您看到的错误适用于表中的所有时钟和波特率组合?

    谢谢、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将关闭此主题、但请随时发布其他问题。

    Chris