请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我想获取数据3b、82、53、81、但我获得的数据是使用 UART 的9b、82、2b、81、这可能是问题所在。
我已按如下方式设置 UART 配置。
| USCI/EUSCI: | USCI EUSCI | |
| 时钟: | 32.768K 1M 1.048M 4m 4.194M 8m 8.388M 12个月 16万 16.777M 20米 定制 Hz | |
| 波特率: | 1200 2400 4800人 9600 19200 38400 57600 115200 230400 460800 定制 BPS | |
| 计算 |
|
时钟预分频器: |
|
|
firstModReg: |
|
|
次级调制器: |
|
|
过采样: |
字符帧如下所示。
启动 奇偶校验 下一步 位<-- 8个数据位--- >位 起始位 z __ _________________________________________ … _________ _ |||||| |||||| | || I/O ||ba|bb|bc|bD|be|bf|bg|bh|bi| Guardtime | |_|_|_|_|_|_|_|| |_|_ A : : : 0 T1 :T10 : : :<---(n+/-0.2) ETU -->: 图3:字符帧
我希望我拥有的数据足以进行正确的通信、但由于某些问题、我无法 按预期提供数据。
谢谢、此致
Praveen