This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F4250:SD16_A 和时钟源

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F4250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/569000/msp430f4250-sd16_a-and-clock-source

器件型号:MSP430F4250

您好!

在 MSP430F4250中使用 SD16_A 进行实验时、我注意到在使用不同的时钟源时、相同输入电压的 ADC 读数是不同的。 为什么会这样?

晶振频率= 4MHz、因此 ACLK = 4MHz。 FLL+乘法器为2、因此 MCLK = SCLK = 8MHz。 VREF = 1.5V。 过采样率= 1024。 单极测量。

a)当 ADC 时钟源为分频器= 8的 MCLK 时、ADC 时钟= 1MHz。 读数:0.1426V = 5887、0.716V = 30869、1.432V = 62087。 因此 y=43642*x-348.73

b)当 ADC 时钟源为 ACLK 且分频器= 4时、ADC 时钟= 1MHz。 读数:0.1426V = 6015、0.716V = 30992、1.432V = 62220。 因此 y=43646*x-223.7

使用两个不同的时钟时零偏移的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 ACLK 和 MCLK 都来自同一个时钟、则结果不应有所不同、除非您看到的电路噪声变化和 ADC 差异是次要问题。 在每个时钟/电压上至少获取8个样本、然后进行比较。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    a) ADC 采样的0.1426V 由电阻分压器网络从基准 IC 提供。 出现电路噪声的几率较低。
    b)提到的读数是重数字滤波器的输出:new_value = 0.969*previous_value + 0.031*curry_value。
    c)在过去两天内、我已经检查了两种条件(ACLK 和 MCLK)下的读数至少10-15次、并且值之间的差异仅为2-3 LSB。 它是稳定的。
    d)如果器件被置于 LPM1模式(所有时钟被激活、FLL+环路控制被禁用)、时钟源为 MCLK 或 SCLK 并且 ADC 值在 ISR 内被读取、结果与第一个帖子中的点(b)相同、这让我感到奇怪: FLL+控制环路与 ADC 性能有何关系?

    换句话说、只要 FLL+控制环路处于活动状态、我就会获得一组读数、如果 FLL+控制环路被禁用(LPM1)或 ADC 直接来源于 ACLK (图中根本没有 FLL+控制环路)、那么我会获得另一组读数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Aswin Prabhu"]c)在过去两天内、我已在两种条件(ACLK 和 MCLK)下至少检查了10-15次读数、且值之间的差异仅为2-3 LSB。 它是稳定的。[/报价]

    在连续转换模式下运行的 ADC 的序列读数不是10..15倍、而是10..15倍。 ADC 滤波器需要一些时间进行设置、第一次转换通常是垃圾。 基准也有一些稳定时间。

    [引用 USER="Aswin Prabhu"]d)如果器件被置于 LPM1模式(所有时钟被激活、FLL+环路控制被禁用)、时钟源为 MCLK 或 SCLK 并且 ADC 值在 ISR 内被读取、结果与第一个帖子中的第(b)点相同、这让我感到奇怪: FLL+控制环路与 ADC 性能有何关系? [/报价]

    FLL 略微改变功耗、电源噪声和时钟特性-频率和抖动、部分或全部可能会影响 ADC 读数。 尝试在 DVCC 和 AVCC 总线之间的 AVCC - 10欧姆串联电阻器和尽可能靠近 AVCC 引脚的10nF + 100nF 陶瓷电容器之间添加一些滤波、看看它是否有用。 也要考虑延迟、尤其是 SD16INTDLYx 位、将其设置为最大值 基准呢? VREF 引脚上是否有470nF 电容、启用 Vref 后是否有100us 延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我在一段时间后就解决了这个问题;为可能面临同样问题的人在这里发帖。
    如第一篇文章中所述、ADC 曲线具有明显的负偏移。 禁用 ADC 的高阻抗内部缓冲器使偏移接近于零。 FLL+控制环路的影响很小。 主要问题是缓冲器。