您好!
在 MSP430F4250中使用 SD16_A 进行实验时、我注意到在使用不同的时钟源时、相同输入电压的 ADC 读数是不同的。 为什么会这样?
晶振频率= 4MHz、因此 ACLK = 4MHz。 FLL+乘法器为2、因此 MCLK = SCLK = 8MHz。 VREF = 1.5V。 过采样率= 1024。 单极测量。
a)当 ADC 时钟源为分频器= 8的 MCLK 时、ADC 时钟= 1MHz。 读数:0.1426V = 5887、0.716V = 30869、1.432V = 62087。 因此 y=43642*x-348.73
b)当 ADC 时钟源为 ACLK 且分频器= 4时、ADC 时钟= 1MHz。 读数:0.1426V = 6015、0.716V = 30992、1.432V = 62220。 因此 y=43646*x-223.7
使用两个不同的时钟时零偏移的原因是什么?