请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430G2755 大家好、
我不熟悉 MSP430系列的编程、我正在使用一些定制硬件进行项目开发。
我希望使用 SPI 在两个 MSP430G2755 MCU 之间进行通信。 我的问题是 SIMO 和 SOMI 线在主器件侧互换、如下所示。
我一直在尝试确定是否可以将 P3.5/UCA0RXD/UCA0SOMI 端口配置为 SIMO、将 P3.4/UCA0TXD/UCA0SIMO 端口配置为 SOMI。
是否有人知道在不重新接线硬件的情况下是否可以这样做?
感谢您提前观看!