This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2755:配置 SPI

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/568967/msp430g2755-configuring-spi

器件型号:MSP430G2755

大家好、  

我不熟悉 MSP430系列的编程、我正在使用一些定制硬件进行项目开发。  

我希望使用 SPI 在两个 MSP430G2755 MCU 之间进行通信。 我的问题是 SIMO 和 SOMI 线在主器件侧互换、如下所示。

我一直在尝试确定是否可以将 P3.5/UCA0RXD/UCA0SOMI 端口配置为 SIMO、将 P3.4/UCA0TXD/UCA0SIMO 端口配置为 SOMI。  

是否有人知道在不重新接线硬件的情况下是否可以这样做?

感谢您提前观看!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否说主器件的 SOMI 连接到从器件的 SOMI? 如果是这样、我很抱歉地告诉我们 G 系列没有任何引脚重映射、只有硬件重接线选项。 为了避免任何误解-您是否可以显示 SPI 连接的两侧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Ilmars 的帮助! 原理图有问题、但如果在 G 系列上有选项、引脚重映射就是我要做的事情。