请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5528 我正在使用 MSP430F5528上的存储器组 D 来保存一些用于调试的诊断参数。 我目前正在使用8个电路板、8个电路板中的4个电路板在擦除闪存组 D 时出现问题。在首次编程时、它会向闪存组 D 加载一些损坏的数据(最初应该加载全0)。 在查看内存浏览器后、我能够确定内存组似乎没有擦除。 我通过尝试在不使用 FET-pro430进行编程的情况下仅擦除存储器并再次在存储器浏览器上查看来确认了这一点。 组 A、B 和 C 似乎擦除正常、但组 D 仍保留损坏的数据。 此外、这四个器件在 FET-pro430中执行空白检查时显示失败、而另外四个器件正常工作。 是否有任何方法可以进一步调试此问题?