This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5528:信息存储器的组 D 不能被擦除

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/570888/msp430f5528-bank-d-of-information-memory-cannot-be-erased

器件型号:MSP430F5528

我正在使用 MSP430F5528上的存储器组 D 来保存一些用于调试的诊断参数。 我目前正在使用8个电路板、8个电路板中的4个电路板在擦除闪存组 D 时出现问题。在首次编程时、它会向闪存组 D 加载一些损坏的数据(最初应该加载全0)。 在查看内存浏览器后、我能够确定内存组似乎没有擦除。 我通过尝试在不使用 FET-pro430进行编程的情况下仅擦除存储器并再次在存储器浏览器上查看来确认了这一点。 组 A、B 和 C 似乎擦除正常、但组 D 仍保留损坏的数据。 此外、这四个器件在 FET-pro430中执行空白检查时显示失败、而另外四个器件正常工作。 是否有任何方法可以进一步调试此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与四个通过器件相比、四个故障器件的版本是否不同或具有不同的 IC 标记? 您是否也使用 FET-pro430对器件进行编程或只读取存储器内容? 您是否也遇到了擦除或覆盖问题? 正在使用哪种类型的 FET 工具、您是从外部还是通过该工具供电?  与 InfoC 和 InfoB 相比、InfoD (0x1800-0x187F)没有什么特别之处、InfoA 是唯一可以单独锁定的系统。

    此致、
    Ryan