请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F6736 您好!
我还将使用具有内部基准的 ADC10_A 模块。 有些方面对我来说不是很清楚。
1、即使 REFON = 1、在运行期间是否允许在电压(REFVSEL)之间切换?
2.如果允许我这样做:在内部电压稳定前、必须计算哪个稳定时间? (我只找到 tSETABLE = TYP。 如果 REFON = 0 -> 1、则为75µs Ω。)
3.我将如何考虑"tADC10ON"?
提前感谢!
此致、
Björn μ A