This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6736:MSP430F6736 REF 模块:缺少有关在差分之间切换的稳定时间和规格。 裁判

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/567010/msp430f6736-msp430f6736-ref-module-missing-settlingtime-and-specification-concerning-switching-between-diff-referencevoltages

器件型号:MSP430F6736

您好!

我还将使用具有内部基准的 ADC10_A 模块。 有些方面对我来说不是很清楚。


1、即使 REFON = 1、在运行期间是否允许在电压(REFVSEL)之间切换?

2.如果允许我这样做:在内部电压稳定前、必须计算哪个稳定时间? (我只找到 tSETABLE = TYP。 如果 REFON = 0 -> 1、则为75µs Ω。)

3.我将如何考虑"tADC10ON"?

提前感谢!

此致、

Björn μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    布恩、
    1.没关系。 即使我们的一个代码示例也能实现这一点。
    二、我要研究一下,但我想会比这更糟。
    3.您只需在第一次打开 ADC 时考虑这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    布恩、
    对于#2。 使用75us。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!

    此致、
    Björn μ A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以下一个问题:如果我打开基准并选择一个电压、μ 75µs 是否额外添加到 tSETABLE (或者更好地"打开"来实现 REFON 0->1)或者是否足够等待一次75µs μ s?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会等待每次基准变化之间的75us。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cameron、

    感谢您的回答。 我想、我们讨论了一些交叉用途。
    首先、在 REF (=tSETTLE)上滑动之后、我们必须等待大约75us 的时间。
    另一方面、如果我们选择了另一个 REF 电压、我们将不得不等待大约75us 的时间。
    那么、我的问题是:如果我打开 REF 部分并选择一个电压:我必须等待75US+75US = 150us 还是一次75us 足够了?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    布恩、
    如果我理解正确、只需等待75us 就可以了。 本质上、只要在发生任何变化后等待75美元。