尊敬的 TI 员工:
我有这个电容式触控套件,但是有一些在不知情的情况下,3.3V 电源短路是如何 在 CAPTIVATE-PGMR eZ-FET 中发生的,所以我可以不这样做来进行调试...... 我能不能仅仅通过更换 IC 来使其正常工作,或者是否有任何软件需要刷写以使其正常工作,就像更换 PCB 上的 IC 一样 (我不是一个软件人员)。
及早作出答复 是值得注意的
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 员工:
我有这个电容式触控套件,但是有一些在不知情的情况下,3.3V 电源短路是如何 在 CAPTIVATE-PGMR eZ-FET 中发生的,所以我可以不这样做来进行调试...... 我能不能仅仅通过更换 IC 来使其正常工作,或者是否有任何软件需要刷写以使其正常工作,就像更换 PCB 上的 IC 一样 (我不是一个软件人员)。
及早作出答复 是值得注意的
您好、Ryan、
感谢您的回复..........
我已通过万用表检查3.3V 和 GND 之间的导通性。 因此电路板未开启
注意:现在我们没有使用设计中心、因此我们在 PC 上发现了任何错误消息。
2.我怀疑电源电压为3.3V 的 IC 可能会损坏。
我们有 MSP-FET430UIF、它可以用于调试 msp430fr2633、或者如何 通过 JTAG 或 SPY BI 线对 msp430fr2633进行闪存和调试
4.任何其他支持 msp430fr2633的调试器、例如 MSP430F5529 USB LaunchPad 评估套件、它支持 eZ-FET。
5.是否有任何选项,所以我只能购买 CAPTIVATE-PGMR,而不能再次购买整个套件。
6.立即对这款电容式触控开发套件进行编程和调试,以了解它们使用的方法。
是通过 Spy bi Wire 或 JTAG 进行的、我们猜它是 Spy bi Wire。
您好、Ryan、
是的、我同意 LDO 已损坏、但移除该 LDO 时、3.3V 和 GND 之间仍然存在短路、因此我认为使用这些电源的 IC 已消失。
我们尝试使用此 MSP-FET430UIF 进行闪存、但未成功执行此操作、但无论如何、我们将再次尝试刷写 MSP430FR2633。
3.Ya 确保我们将尝试获取 当地的 TI 销售支持、并希望我们能够获得支持。
感谢 Ryan 您的支持、您的员工一直非常支持您的询问。
此致、
Vinay Shankar。