This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 采用 EnergyTrace 技术和 HID 通信桥的 CAPTIVATE-PGMR eZ-FET

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CAPTIVATE-PGMR, MSP430F5528, TUSB2046B, MSP430FR2633, MSP430F5529, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/570207/captivate-pgmr-ez-fet-with-energytrace-technology-and-hid-communication-bridge

主题中讨论的其他器件:CAPTIVATE-PGMRMSP430F5528TUSB2046BMSP-FET430UIFMSP430FR2633MSP430F5529CAPTIVATE-FR2633MSP-FET

尊敬的 TI 员工:

我有这个电容式触控套件,但是有一些在不知情的情况下,3.3V 电源短路是如何 在 CAPTIVATE-PGMR eZ-FET 中发生的,所以我可以不这样做来进行调试...... 我能不能仅仅通过更换 IC 来使其正常工作,或者是否有任何软件需要刷写以使其正常工作,就像更换 PCB 上的 IC 一样 (我不是一个软件人员)。   

及早作出答复 是值得注意的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vinay:

    如何确保 CAPTIVATE-PGMR eZ-FET 已短路? 您在 PC 上收到了哪些错误消息? 您是否具体知道哪些引脚短路或哪些 IC 可能已损坏? TUSB2046B 可轻松更换、MSP430F5528 JTAG 可通过测试点进行访问、但固件不公开共享。 如果您想继续使用 CapTIvate 设计中心 :e2e.ti.com/.../524188、则需要此板

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回复..........

    我已通过万用表检查3.3V 和 GND 之间的导通性。 因此电路板未开启

    注意:现在我们没有使用设计中心、因此我们在 PC 上发现了任何错误消息。

    2.我怀疑电源电压为3.3V 的 IC 可能会损坏。

    我们有 MSP-FET430UIF、它可以用于调试 msp430fr2633、或者如何 通过 JTAG 或 SPY BI 线对 msp430fr2633进行闪存和调试

    4.任何其他支持 msp430fr2633的调试器、例如 MSP430F5529 USB LaunchPad 评估套件、它支持 eZ-FET。

    5.是否有任何选项,所以我只能购买 CAPTIVATE-PGMR,而不能再次购买整个套件。

    6.立即对这款电容式触控开发套件进行编程和调试,以了解它们使用的方法。

    是通过 Spy bi Wire 或 JTAG 进行的、我们猜它是 Spy bi Wire。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vinay、

    您可能损坏了 TPS73533 LDO、如果是问题、则最容易修复。 如果您不使用设计中心、则可以使用硬件工具用户指南(SLAU278、SBW 是 CapTIvate 环境中使用的方法)中图2-1和2-3所示的 JTAG/SBW 连接对 MSP430FR2633进行编程。 MSP-FET430UIF、MSP-FET、eZ-FET 和 eZ-FET Lite 均受支持的编程器/调试器。 MSP-CAPT-FR2633硬件设计文件包 software-dl.ti.com/.../index_FDS.html 中提供了 CAPTIVATE-PGMR 和 CAPTIVATE-FR2633原理图

    我不知道只购买 CAPTIVATE-PGMR 的任何选项、但您必须联系我们的销售支持团队以确认这一点。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    是的、我同意 LDO 已损坏、但移除该 LDO 时、3.3V 和 GND 之间仍然存在短路、因此我认为使用这些电源的 IC 已消失。

     我们尝试使用此 MSP-FET430UIF 进行闪存、但未成功执行此操作、但无论如何、我们将再次尝试刷写 MSP430FR2633

    3.Ya 确保我们将尝试获取 当地的 TI 销售支持、并希望我们能够获得支持。

    感谢 Ryan 您的支持、您的员工一直非常支持您的询问。

    此致、

    Vinay Shankar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我们能够通过 MSP-FET430UIF 对其进行刷写  

    谢谢、