请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F6736 工具/软件:Code Composer Studio
我在使用 MSP430F6736 UART 时遇到问题。
我们的代码由嵌套中断组成,显示刷新时间为1ms,其他中断也是如此
如果环路中连接了10多个仪器以在 MODBUS RTU 中进行通信,则一段时间后会出现通信错误(正常工作半小时左右)。 通信错误意味着 在 MODSCAN 中看到" MODBUS 时间轮询结束"并且轮询丢失
如果我们删除接收中断中的嵌套中断(GIE)命令,则通信功能将会很好,但每次仪器通信时,我们的显示屏都会开始闪烁
请建议如何解决此问题使用的转换器是以太网转串行转换器