This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F6736:MSP430F6736

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6736

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/570546/ccs-msp430f6736-msp430f6736

器件型号:MSP430F6736

工具/软件:Code Composer Studio

我在使用 MSP430F6736 UART 时遇到问题。  

我们的代码由嵌套中断组成,显示刷新时间为1ms,其他中断也是如此

如果环路中连接了10多个仪器以在 MODBUS RTU 中进行通信,则一段时间后会出现通信错误(正常工作半小时左右)。 通信错误意味着 在 MODSCAN 中看到" MODBUS 时间轮询结束"并且轮询丢失

如果我们删除接收中断中的嵌套中断(GIE)命令,则通信功能将会很好,但每次仪器通信时,我们的显示屏都会开始闪烁

请建议如何解决此问题使用的转换器是以太网转串行转换器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听起来、当多任务处理时、您的应用需要几个处理周期、并且正在达到 CPU 的极限。 您需要通过提高 CPU 速度或将接收到的值存储在 MCU 不忙时要处理的变量中来更快速地为接收中断提供服务。 您还可以稍微降低显示刷新率。 任何选项的可行性取决于其他设计限制。

    此致、
    Ryan