This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:查找 BoosterPack 2x19母接头

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/570291/msp432p401r-looking-for-boosterpack-2x19-female-header

器件型号:MSP432P401R

您好!

我正在尝试使用 MSP432P401R LaunchPad。

我知道左侧和右侧的2x10引脚接头 可以从 Samtec 购买。

但我不知道如何在底部获得1x3 (J6、J7)和19x2 (J5)引脚。  (用于堆叠板)

请提出任何建议。

是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正在寻找的是 www.digikey.com/.../en 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我正在寻找用于可堆叠电路板的长引脚接头。

    您指定的零部件尺寸为...

    引脚的长度为3.2mm。

    我认为长度不够。

    BoosterPack 的接头如下所示。

    Samtec SSW-110-23-F-D

    datasheet.octopart.com/SSW-110-23-F-D-Samtec-datasheet-17059784.pdf

    检查数据表后、可能  需要 SSW-103-23-F-S 和 SSW-119-23-F-D。

    此致、

    是的