请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432P401R 您好!
我正在尝试使用 MSP432P401R LaunchPad。
我知道左侧和右侧的2x10引脚接头 可以从 Samtec 购买。
但我不知道如何在底部获得1x3 (J6、J7)和19x2 (J5)引脚。 (用于堆叠板)
请提出任何建议。
是的
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在尝试使用 MSP432P401R LaunchPad。
我知道左侧和右侧的2x10引脚接头 可以从 Samtec 购买。
但我不知道如何在底部获得1x3 (J6、J7)和19x2 (J5)引脚。 (用于堆叠板)
请提出任何建议。
是的
Dan、您好!
我正在寻找用于可堆叠电路板的长引脚接头。
您指定的零部件尺寸为...
引脚的长度为3.2mm。
我认为长度不够。
BoosterPack 的接头如下所示。
datasheet.octopart.com/SSW-110-23-F-D-Samtec-datasheet-17059784.pdf
检查数据表后、可能 需要 SSW-103-23-F-S 和 SSW-119-23-F-D。
此致、
是的