主题中讨论的其他器件:CC110L、 MSP430G2553、 MSP-EXP430F5529LP
您好!
我正在尝试基于 MSP430F5xx 和射频 SPIRIT1模块 SPSGRF-868构建应用。
我找到了用于 ST MCU 器件但不适用于 MSP430的驱动程序。 我想知道有人以前是否处理过这个问题。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在尝试基于 MSP430F5xx 和射频 SPIRIT1模块 SPSGRF-868构建应用。
我找到了用于 ST MCU 器件但不适用于 MSP430的驱动程序。 我想知道有人以前是否处理过这个问题。
谢谢你。
尊敬的 Deled:
由于不同的架构、软件、工具等不同、使用不同制造商的器件肯定会面临挑战、但这并不是不可能的。 遗憾的是、我们不支持竞争对手器件的驱动程序。
我建议查看430BOOST-CC110L BoosterPack。 它基于我们的 CC110L、具有带集成天线的无线电模块、工作频率为868-870MHz、经过 FCC 认证、并在模块和 MSP430之间具有 SPI 接口。 示例程序是在 MSP430G2553上构建的、但使用 我们的 BoosterPack Checker 工具、MSP-EXP430F5529LP LaunchPad 与此 BoosterPack 兼容(尽管您必须将代码从 G2xx 移植到 F5xx)。 在 CC112x-CC1190升压软件示例的软件中、我发现一些 SPI 驱动器可能是一个很好的参考。
希望这对您有所帮助。
此致、
James
MSP 客户应用