This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:MSP430-Spirit1驱动程序

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC110L, MSP430G2553, MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/568366/msp430f5529-msp430-spirit1-driver

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件:CC110LMSP430G2553MSP-EXP430F5529LP

您好!

我正在尝试基于 MSP430F5xx 和射频 SPIRIT1模块 SPSGRF-868构建应用。

我找到了用于 ST MCU 器件但不适用于 MSP430的驱动程序。 我想知道有人以前是否处理过这个问题。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deled:

    由于不同的架构、软件、工具等不同、使用不同制造商的器件肯定会面临挑战、但这并不是不可能的。 遗憾的是、我们不支持竞争对手器件的驱动程序。

    我建议查看430BOOST-CC110L BoosterPack。 它基于我们的 CC110L、具有带集成天线的无线电模块、工作频率为868-870MHz、经过 FCC 认证、并在模块和 MSP430之间具有 SPI 接口。 示例程序是在 MSP430G2553上构建的、但使用 我们的 BoosterPack Checker 工具、MSP-EXP430F5529LP LaunchPad 与此 BoosterPack 兼容(尽管您必须将代码从 G2xx 移植到 F5xx)。 在 CC112x-CC1190升压软件示例的软件中、我发现一些 SPI 驱动器可能是一个很好的参考。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 James、

    实际上、我喜欢您的建议、

    但是、由于 CC110L 射频 BoosterPack 的尺寸、我恐怕无法集成该 BoosterPack、因此我不会在电路板中对射频芯片进行再布局。

     顺便说一下,是否有一个带嵌入式天线的小型可立即使用的 CC110L 射频(不带 GPIO 扩展)?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了便于开发、BoosterPack 采用 Anaren Integrated Radio (AIR) A110LR09A 无线电模块、但您可以使用以下链接单独购买。

    此致、

    James

    MSP 客户应用