This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:短接时 ADC12_A REF+引脚电流

Guru**** 2566645 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/566547/msp430f5659-adc12_a-ref-pin-current-when-shorted

器件型号:MSP430F5659

您好!

我的客户正在使用 MSP430F5659、ADC12_A REF+用作基准输出。
Ref+通过电路板上的电容连接到 GND。

客户想知道电容是否断开且 REF+短接至 GND、可能会观察到过流。
或者器件内部有过流保护?
根据数据表(SLAS700C)第78页、为每个配置指定了 Iref+的最大电流。
 http://www.ti.com/lit/ds/slas700c/slas700c.pdf



因此电流被限制在这些最大值?

谢谢、此致、
Kot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kot!

    我不知道短路 REF+输出的行为、但您发布的给定值是模块正常运行时的典型和最大工作电流、因此没有短路输出。 此外、这些值不包括基准输出上的任何负载。

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    REF 输出具有特定的输出阻抗(请参阅以下稳压规格)、但未指定过流保护、因此可能没有指定过流保护。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Kot、

    我会回声克莱门和丹尼斯所说的话。 当正确使用时、为 REF 模块指定的电流。 您所引用的特定案例中没有进行任何描述、因为这是一个有效的用例。 从我在引脚分配原理图中看到的情况来看、当引脚处于基准模块的模式时、我不会看到过流保护二极管。