This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5310:勘误表 UCS11详细信息

Guru**** 2563420 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/566847/msp430f5310-errata-ucs11-detail

器件型号:MSP430F5310
主题中讨论的其他器件:CC2500

各位专家:

我们使用 F5310已超过五年。 我们最近注意到、在某些器件上会发生 XT2故障错误、并且时钟源会自动切换至内部 DCO。 我们使用 XT2、因此 CPU 频率会意外更改、从而导致系统故障。  在对 UCS11应用变通办法后、在写入 UCSCTL4之后将 UCSCTL7清零、该器件似乎可以正常工作。 这对我们来说实际上很好、但这个勘误表最近出现在大约10个器件上、因此我们想确认 UCS11的详细信息、如果可能、我们想知道这个勘误表出现在最近器件上的原因。

看 UCS11的描述、在置位 UCSCTL4时、XT1/XT2故障可能会发生。 我的问题是、为什么更改 SELx 位有机会检测 XT1/XT2振荡器故障、因为故障检测电路与 UCS 框图中的 SELx 无关。

请提供任何建议吗?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Uchikosi-San、

    为清楚起见、对于这些最近的器件、该解决方法是否仍然可行? 我是否理解器件仍然正常工作、但客户希望了解有关勘误表性质的更多信息? 最新器件的修订版有疑问?

    XT2将不运行并驱动 XT2IN/OUT 引脚、直到它被选为 ACLK/SMCLK/MCLK 的时钟源。 一旦完成此操作、但 XT2不存在、尚未正确配置或启动时出现问题、则可以设置 XT2故障标志。 因此、从这个意义上讲、SELx 位确实能够控制 XT2的运行。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的解释。 我明白了。

    实际上、我们使用的 F5310超过数百个单元。 最近唯一的器件遇到 UCS11。 裸片修订版本为 F。我们不确定之前器件的修订版本。

    根据我们的测试、UCS11看起来在20度以下发生。 在此测试中、电压不变。

    我们是否认为 UCS11的可能性取决于批次、制造工厂、温度或电压?

    此致、

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Uchikoshi、

    是否涉及新的 PC 板设计、或者这些最新器件是否使用了新的晶体类型? 我怀疑这个问题与硬件故障更相关、而不是勘误表、特别是由于温度依赖性。 USCS11仅指 UCSCTL4被修改并且与建议的变量无关的情况。 与错误产生的 XT2故障标志相比、我怀疑它是有效的。 请建议客户查看其 XT2设计、并确保它在温度测试时正确振荡。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢你的建议。 我们将使用来自 CC2500的时钟输入、而不是 XT2的 xtal。 因此、我们认为没有对 PCB 设计进行修改。 MSP430在启动后以1MHz DCO 时钟执行并在 DCO 上与 CC2500通信、然后在完成 CC2500之后、MSP430从 DCO 切换 CC2500输出时钟。 但是、我们不会观察 CC2500的时钟、因此我将更详细地进行研究。

    谢谢、

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请调查 CC2500时钟输出、并告诉我您发现的内容。 客户需要遵循数据表和用户指南中有关 XT2旁路操作的所有建议。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、
    我们确认 CC2500的输出时钟正常。 我们还确认只有在写入 UCSCTL4时 XT2故障标志才会被置位。 如果需要、我们可以共享时钟波形。 因此、我们将得出 UCS11设置该故障标志的结论。
    感谢您的任何评论。
    此致、
    Uchikoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Uchikoshi、

    根据这些发现、器件行为是勘误 UCS11的结果、因此应实施变通办法以避免出现此问题。

    此致、
    Ryan