This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:如何为 MSPBSL_CustomBSL432 1_00_01_00安装固件

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPBSL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/566115/msp432p401r-how-do-i-install-firmware-for-mspbsl_custombsl432-1_00_01_00

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件:MSPBSL

问题出在定制电路板上、尝试使用 XDS 200 USB JTAG 仿真器失败。

我发现、如果我保持复位、JTAG 将保持启用状态。 但每次上电时、都必须执行此操作。

在 TI 论坛中、我在 以下链接中找到"MSPBSL_CustomBSL432 1_00_01_00":

software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

这应该是为了解决引导加载程序的问题,但文档似乎是关于如何使用驱动程序库,而不是如何在 Bookloader 中安装固件的。

我的问题是:如何在提供的引导加载程序中安装固件?

有什么帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您正在遇到此处描述的问题: 

    为了更新 BSL、您可以使用 CCS。  您将需要创建用户定义的目标配置来专门与 XDS200通信、并且除了默认的 MSP432设置外、还要确保选择下面显示的两个选项。 (View->Target Configurations,在 Target Configurations 视图中单击带有“+”的图标。)

    右键单击已创建的.ccxml 文件,然后选择“启动选定的配置”。  连接到目标、然后加载新的 BSL 映像(Run->Load->Load Program)。

    如果您有任何疑问或问题、请告诉我。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

     我按照您的步骤操作、在启动时出现错误。  

    Bob

     屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我继续、之前432器件没有选择框、因此未找到器件可能是预期的错误。
    重试 CCXML 时、我必须退出并重新启动调试器、现在432R 有一个选择框、我选择了它、现在启动成功、但当选择运行时、所有选项都将灰显。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我不太清楚。  请创建新的目标配置文件、而不是创建新连接。  

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就是这样。 谢谢你