This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6736:可编程生产芯片

Guru**** 2538340 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG, MSP430F5510, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/565971/msp430f6736-progamming-production-chips

器件型号:MSP430F6736
主题中讨论的其他器件:MSP-GANGMSP430F5510MSP-FET

大家好

在将 MSP430芯片放置并焊接到成品的 PCB 上之前、有人能告诉我对其进行编程的"最佳实践"流程吗?

是否将 Gang 与8xMSP-TS430PZ100B 板配合使用?  

谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、固件大小是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Zrno
    它正在开发中、所以我不能说...但是、尺寸有多重要?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    8 x 89美元(对我而言)太多、因为您不需要开发板。 您只能找到套接字, 例如这里(我没有搜索太多)...

    http://www.ebay.com/itm/152383436529

    并将其中的8个安装在一个 PCB 上、在该 PCB 上只需要很少的线路(用于 SBW 连接)。 无需在 PCB 上安装任何电子器件、VCC 线路上的电容除外。

    此外、它们可以由我的低成本 SBW+编程器进行刷写、比 MSP-GANG 快4倍、不仅限于 Windows、还可以通过 dll 进行刷写。

    在您的情况下、SBW+速率没有任何限制、因为复位引脚上不会有电容+电阻器组合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是非常有趣的...我将深入探讨这一点并与相关各方进行讨论。
    以及如何获取您的 SBW+编程器?

    顺便说一下,最新的编译是24K 的代码,但我仍然不明白为什么大小很重要。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果固件大小较小(10 KB)、则可以使用任何 SBW/JTAG 闪存器、因为速度提升或多或少与此无关。 如果固件大小较大(512 KB)、则使用速度更快的闪存器会更加舒适(尤其是在开发过程中)。

    对于我的 SBW+编程器 CLI (开源)可执行文件、操作系统侧需要可执行文件、除 Windows 的(无符号) INF 文件外、不需要 dll /驱动程序/安装。 它正在研究:

    • 我尝试过的任何 Linux:Ubuntu 从10到16、Fedora Workstation x86_64 23.10、openSUSE Leap 42.1 x86_64、CorePlus 6.4.1 (可引导 USB 记忆棒)
    • OS X 从 Lion (10.7.5)到 Yosemite (10.10.5)
    • Windows XP/7

    图片上的这个不能熔断2xx 保险丝、但对于5xx/6xx 系列没有任何限制。 它使用标准 SBW 和一条额外线路与目标进行通信。 对于这个额外的线路、可使用目标器件上的任一端口引脚、包括端口 J (为 JTAG 保留)。 如果您有任何问题、请在 e2e 的 PM 下我。

     如果您最终决定购买 qfp100插座并自行制作电路板、请使用 TI 电路板作为参考。 我不知道您使用的 MSP、可能需要 VCC 电容器和 VCORE 电容器之外的其他器件来运行它。 我没有搜索太多、也许您可以在发布的 ebay 链接上找到相同的兼容 qfp100插槽、比一个插槽便宜。

    编辑:

    还有一件事。 如果固件大小不大(例如32KB)、并且交换目标器件/套接字的过程不是自动的、则可以使用的目标器件数量(一次)较少、例如4或2或仅1、从而降低成本。 因为刷写时间(1.3秒)比为下一个刷写序列准备新器件要短得多。

    TP:~/MSP430$ FLASH -p /dev/ttyACM0 -f test_msp430f5510.txt -e -w -v -crcr -mrr

    文件:"test_msp430f5510.txt"
    地址:08000 字:16384
    大小:32768字节

    获取器件
    # JTID 熔丝芯硬软 LotWafer DieX Diey
    0 91  正常  3081 2106 10   B7A50951 0A00 1100
    1 91  正常  3180 1104 12   013BB046 0D00 1E00
    2 91  OK  5435 0100 10  10 ADE98146 0400 2000
    3 91  正常  3180 1104 12   013BB046 1200 1E00
    4 91  正常  3080 1104 30  10 B15B9446 2000 1700
    5 91  正常  3180 1104 12   34449346 2200 3600
    6 91  正常  3881 1106 10   219CA446 1800 0F00
    7 91  正常  3180 1104 12   013BB046 2700 2E00

    擦除

    写入
    时间:423ms 速度:75.7 kB/s

    验证
    时间:159ms 速度:201.3KB/s

    CRC 版本
    文件 #0#1    #2  #3#4#5#6#7         
    C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841
    时间:40ms 速度:800.0kB/s

    边界读取版本
    模式文件 #0#1    #2  #3#4#5#6#7         
     0 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841
     1 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841 C841
    时间:460ms 速度:69.6kB/s

    释放设备

    总时间:1268ms

    TP:~ë/MSP430$

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的所有输入 Zrno。

    我正在寻找 ebay。。。在大型方案中、8个插座+组装时间与8个完整的 TI PCB 之间的价格差异是可以忽略不计的。。。我们毕竟只讨论8个电路板。
    同样,在大型方案中,MSP-GANG 的成本也微不足道。

    我认为您的解决方案对需要非常注重成本的唯一开发人员具有极大的好处。

    我个人使用 MSP-FET 进行开发、但我不会在生产场景中使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您决定将 MSP-GANG 与8个 TI 目标板结合使用、只需检查是否可以将8个板放置在编程器周围、以便在短/宽扁平电缆的作用下轻松处理。