This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IAR430,V5.60.1.50793软件错误

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/565360/iar430-v5-60-1-50793-software-error

IAR430软件,V5.60.50793,“下载和调试”正确,然后单击“执行”,程序在硼中运行。我想退出 DUBUG,所以单击“停止调试”。
但 IAR430无法停止运行、一个新窗口提示"IAR 嵌入式工作平台 IDE 有问题并且停止工作"、因此我必须在窗口中单击"关闭"。我必须再次打开 IAR430软件。

我不知道为什么软件有问题。

我的电子邮件是821646592@qq.com、请发送邮件至。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    重新安装软件程序或就此问题与 IAR Systems 联系。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    不幸的是、我没有一个简单的解决方案。

    您可以尝试重新安装它。 或者,您可以升级软件--在所有版本5.60都已使用三年以上之后。

    除此之外、我建议联系支持部门、他们在这些方面的经验比我要多。

      Anders Lindgren,IAR Systems,MSP430 IAR 编译器作者