请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
IAR430软件,V5.60.50793,“下载和调试”正确,然后单击“执行”,程序在硼中运行。我想退出 DUBUG,所以单击“停止调试”。
但 IAR430无法停止运行、一个新窗口提示"IAR 嵌入式工作平台 IDE 有问题并且停止工作"、因此我必须在窗口中单击"关闭"。我必须再次打开 IAR430软件。
我不知道为什么软件有问题。
我的电子邮件是821646592@qq.com、请发送邮件至。