This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 文档模糊性:SLAU278Y 修订版 Mar2016第23页

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/604334/document-ambiguity-slau278y-rev-mar2016-page-23

在 SLAU278Y 版本2016的第23页、图2-2 (" MSP430F2xx 使用的用于2线制 JTAG 通信(Spy-Bi-Wire)的信号连接...")
该文件内容如下:
     "如果不需要保险丝熔断功能、则不需要 R2 (填充0 Ω)"
这一点很不清楚。   

"R2 is not required (不需要 R2)"  表示避开它-保留空白。
"填充0 Ω"           意味着用跳线替换它。

TI 的某个支持人员能否清除此问题?  应该用哪种方法更换 R2以使其不熔断保险丝?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    见句子的第二部分:

    […] 如果不需要保险丝熔断功能、则不需要 R2 (组装0 Ω)并且不将 TEST/VPP 连接至 TEST/SBWTCK

    由于未连接到 TEST/VPP、因此断开 TCKLeft right arrowSBWTCK 连接是没有意义的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是我怀疑的、但是如果这句话被读取两次、用户可能会从 TEST/SBWTCK 上断开 TCK、因为"R2不是必需的"。
    产生这种模糊性的原因是原始作者过于了解 R2的功能。 (不需要 R2)。 我想知道。
    谢谢你。