请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
在 SLAU278Y 版本2016的第23页、图2-2 (" MSP430F2xx 使用的用于2线制 JTAG 通信(Spy-Bi-Wire)的信号连接...")
该文件内容如下:
"如果不需要保险丝熔断功能、则不需要 R2 (填充0 Ω)"
这一点很不清楚。
"R2 is not required (不需要 R2)" 表示避开它-保留空白。
"填充0 Ω" 意味着用跳线替换它。
TI 的某个支持人员能否清除此问题? 应该用哪种方法更换 R2以使其不熔断保险丝?