This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:使用目标板时的电流消耗(MSP-TS432PZ100)

Guru**** 2597165 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/604139/msp432p401r-current-consumption-with-using-the-target-board-msp-ts432pz100

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其它部件:MSP-TS432PZ100ENERGYTRACE

尊敬的 TI 专家:

请允许我确认以下问题。
[问题]
即使我使用了相同的固件、目标板修订版1.3的电流消耗也高于修订版1.1。 请告诉我电流消耗结果有何不同之处? 如果可能、您会告诉我如何降低 Rev1.3的电流消耗吗?
注意:我运行了 while (1)循环(即 激活模式)。 所有引脚都设置为输出低电平。

 固件: e2e.ti.com/.../MSP432P401_5F00_Power_5F00_consumption.zip

以防我将结果总结如下。

评估
电路板
MSP-EXP432P401R MSP-TS432PZ100
电路板修订版 2.1 1.3. 1.1.
软件设置 ー μ A SW3~SW6全部打开 SW3~SW6全部关闭 -
器件 MSP432P401R 版本 C MSP432P401R 版本
EnergyTrace 1.0972mA 3.5600mA 2.3418mA 1.1255mA

如果您有任何疑问、请告诉我。
此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您还应负责 J 端口

    MAP_GPIO_setAsOutputPin (GPIO_PORT_PJ、GPIO_PIN0+GPIO_PIN1+GPIO_PIN2+
    GPIO_PIN3);
    MAP_GPIO_setOutputLowOnPin (GPIO_PORT_PJ、GPIO_PIN0+GPIO_PIN1+GPIO_PIN2+
    GPIO_PIN3);

    此外、我联系了电路板设计人员、他提供了以下反馈:

    修订版1.1和修订版1.3之间的唯一硬件差异是板载 LDO 和 BSL 连接周围的跳线(从跳线更改为开关并添加了 I2C)。 告诉他确保 SW6 (I2C 上拉使能开关)已关闭。 如果它打开、并且 IO 被驱动为低电平、则每个引脚大约增加0.7mA、总共为1.4mA。

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chirs、

    感谢您的反馈。
    我根据您的建议重新测量了我一侧的电流消耗、但结果与之前的结果很少不同。
    能量跟踪:2.1268mA

    您是否有任何关于降低电流消耗的其他建议?

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaka、

      感谢您尝试前面的建议。  我能够重新创建您看到的内容,但是如果您对以下内容有任何疑问,请告诉我。

    我认为问题与电路板上的 LDO 有关。  特别是在移除跳线 JP6的情况下、您也可以在 J2上提供 Vcc。  或者、我能够在 JP1的引脚1上提供 VCC、这将电流消耗降至1mA 以下。

    原始代码由您提供、Vcc 在 J2上提供。

    添加了用于将端口 J 设置为输出低电平的代码。

    将 Vcc 移动到 JP1的引脚1。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chirs、

    感谢你的建议。 我明白了。
    如果我对此主题有更多疑问、请让我确认。

    此致。
    Kaka