请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:eZ430-RF2500T
大家好!
我正在从事一个无线遥测项目、我希望我能获得您对 MSP430是否适合我的项目的电路板的意见。
目前、我有一个 CC3200和一个 AMS 位置传感器、该传感器由电池供电的电源供电。 CC3200托管一个网络服务器、当我登录并通知它启动时、它将开始从 AMS 位置传感器获取读数(通过 SPI)。 它目前每秒收集20k 个读数、并将其存储在 SD 卡上(实际上该部件不工作... 还在!) 然后、我将通过 Wi-Fi 将收集的数据发送到我的计算机、在那里我可以处理这些数据。
我感兴趣的可能是将来自 AMS 板的读数实时发送到我的计算机、即每秒20k 个样本、因此我不必在电路板上本地存储任何信息、因为内存是一个问题。
MSP430 (特别是 http://www.ti.com/tool/EZ430-RF2500?keyMatch=rf2500&tisearch=Search-EN-Products#supportandcommunity)是否是合适的解决方案? 如果不是、您对我有更好的建议吗?
提前感谢您!
非常尊重、
James