This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] eZ430-RF2500T:这个电路板是否适合我的需求?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/603450/ez430-rf2500t-is-this-an-appropriate-board-for-my-needs

器件型号:eZ430-RF2500T

大家好!

我正在从事一个无线遥测项目、我希望我能获得您对 MSP430是否适合我的项目的电路板的意见。

目前、我有一个 CC3200和一个 AMS 位置传感器、该传感器由电池供电的电源供电。  CC3200托管一个网络服务器、当我登录并通知它启动时、它将开始从 AMS 位置传感器获取读数(通过 SPI)。  它目前每秒收集20k 个读数、并将其存储在 SD 卡上(实际上该部件不工作... 还在!)  然后、我将通过 Wi-Fi 将收集的数据发送到我的计算机、在那里我可以处理这些数据。

我感兴趣的可能是将来自 AMS 板的读数实时发送到我的计算机、即每秒20k 个样本、因此我不必在电路板上本地存储任何信息、因为内存是一个问题。

MSP430 (特别是 http://www.ti.com/tool/EZ430-RF2500?keyMatch=rf2500&tisearch=Search-EN-Products#supportandcommunity)是否是合适的解决方案?  如果不是、您对我有更好的建议吗?

提前感谢您!

非常尊重、
James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 James、

    我注意到的最大问题是采样速度、eZ430仅支持9600反向通道 UART 波特率(用于与 PC 的通信)、该波特率不够快、无法每秒传输20k 读数。 假设每个样本只有一个字节、那么您仍然需要符合230400/460800/921600标准的波特率、虽然可通过 MSP430实现、但您仍需要找到通信速度更快的 FET。 您可以将 F2274/RF2500板连接到一个 LaunchPad eZ-FET (非 G2型号)、此 LaunchPad 没有波特率限制。 如果您的设计允许低于1GHz 通信而不是2.4GHz 通信、则还可以选择将 LaunchPad 与430BOOST-CC110L BoosterPack 组合在一起。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复! 感谢您抽出宝贵的时间!