请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2311、 MSP-EXP430FR2311、 MSP-EXP430F5529LP、 MSP-EXP430FR5969、 TIDM-TIA、 MSP430FR2111在 www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430fr2311.pdf 第38页中、它规定互阻抗放大器 TIA 要具有50pA 的泄漏电流(IB -输入偏置电流)、必须使用具有专用 TRI0-反相输入引脚的 TSSOP16封装器件(请参阅第8页)。 TSSOP20封装似乎具有 Ib 5nA。
MSP-EXP430FR2311 LaunchPad 开发套件的作用是尽量使用 TRI0多路复用的 TSSOP20器件、从而得出5nA 的 IB。 此外、www.ti.com/lit/ug/slau664a/slau664a.pdf 中第24页上的 launchpad 原理图显示、TIA (TRI0)甚至未在 launchpad 上使用、而是在跨阻配置中使用的 GP 运算放大器 OA0。 该运算放大器具有 Ib 5nA。
是否可以说 Launchpad (www.ti.com/tool/msp-exp430fr2311)既不使用目标 TIA、也不具有50pA 的光电二极管电流放大器泄漏电流?
谢谢你。
罗伊