This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIA 泄漏电流为50pA 或5nA?

Guru**** 2594400 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2311, MSP-EXP430FR2311, MSP-EXP430F5529LP, MSP-EXP430FR5969, TIDM-TIA, MSP430FR2111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/603411/tia-leakage-current-50pa-or-5na

主题中讨论的其他器件:MSP430FR2311MSP-EXP430FR2311MSP-EXP430F5529LPMSP-EXP430FR5969TIDM-TIAMSP430FR2111

在 www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430fr2311.pdf 第38页中、它规定互阻抗放大器 TIA 要具有50pA 的泄漏电流(IB -输入偏置电流)、必须使用具有专用 TRI0-反相输入引脚的 TSSOP16封装器件(请参阅第8页)。 TSSOP20封装似乎具有 Ib 5nA。

MSP-EXP430FR2311 LaunchPad 开发套件的作用是尽量使用 TRI0多路复用的 TSSOP20器件、从而得出5nA 的 IB。 此外、www.ti.com/lit/ug/slau664a/slau664a.pdf 中第24页上的 launchpad 原理图显示、TIA (TRI0)甚至未在 launchpad 上使用、而是在跨阻配置中使用的 GP 运算放大器 OA0。 该运算放大器具有 Ib 5nA。

是否可以说 Launchpad (www.ti.com/tool/msp-exp430fr2311)既不使用目标 TIA、也不具有50pA 的光电二极管电流放大器泄漏电流?

谢谢你。

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    采用 TSSOP-16封装的 FR231x 器件支持 TIA 负输入专用的低泄漏焊盘、以支持低泄漏性能。 在其他封装(TSSOP-20和 QFN-16)中、TIA 负端口与 GPIO 共用、以支持跨阻放大器功能。

    MSP-EXP430FR2311不使用 TIA 来驱动板载光电二极管、因此、如果禁用、则其各自的引脚会设置为其他功能、输出为高阻抗、并且没有输入偏置电流。 但是、如果启用并使用、则输入偏置电流将为5nA。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。

    如果我购买 MSP430FR2111IPW16R 器件、我能否通过 MSP-EXP430FR5969或 MSP-EXP430F5529LP (我两者都有)的 JTAG/跳线对其进行编程/调试。 不需要 X-TAL? 为了使数字端正常工作、只需使用 TIDM-TIA www.ti.com/lit/ug/tidu443/tidu443.pdf 中的几个去耦电容器和一些导线? (如果是这样、我将以无线方式安装器件故障类型、尝试针对专用 TRI0-引脚12实现50pA 左右的电流。)

    罗伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用 LaunchPad eZ-FET SBW 对不带 LFXT 的 MSP430FR2111进行编程、只需组装去耦电容器和 RST 线路无源器件。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常好-我想一点面包板会很有趣。 非常感谢。

    罗伊