This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR2311:MSP430FR2311 LPM3电流消耗

Guru**** 2591790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/603170/msp-exp430fr2311-msp430fr2311-lpm3-current-consumption

器件型号:MSP-EXP430FR2311
主题中讨论的其他器件:MSPWAREMSP430WARE

你好。

我尝试在 LPM3中获得尽可能低的电流消耗。

SLASE58B 指出、此模式下的最大可能电流可达到5.25uA (最坏情况)。 典型值为1.16uA。

我从 MSPWare 中获取了 LaunchPad 和标准示例"MSP430Ware_3_70_00_05\examples\devices\MSP430FR2xx_4xx\MSP430FR231x_Code_examples\C\msp430fr231x_LPM3_02.C"

在编译和下载程序后、我已通过移除跳线将 MCU 的所有引脚从仿真器上以及 LaunchPad 上的外部组件(LED 和 LightSensor)上断开。

通过测量从外部电源到 LaunchPad 的电流(电流表被插入高侧)、我得到了17.3uA 的电流。

额外消耗16uA 的原因可能是什么? 以及如何在 LaunchPad 上的 LPM3中获得1uA 电流?

感谢您的支持。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vyacheslav、

    您所提到的代码示例使用 REFOCLK 作为 ACLK 源、数据表的表5-7显示、REFO 振荡器平均消耗的电流为15uA、这是您所经历的开销。 您将需要使用32kHz 晶体填充 LaunchPad 并更改代码、以使 ACLK 以 XT1CLK 作为源。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、谢谢。

    是否可以仅使用 VLO 为将从 LPM3唤醒 MCU 的 RTC 计时?

    在这种情况下如何禁用 REFOCLK? (我在 MSPWare 中找不到此内容)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vyacheslav、

    ACLK 仅由 XT1CLK 或 REFOCLK 供源、并通过 LPM3保持激活状态。 您可以使用 LPMx.5并通过由 VLOCLK 供源的 RTC 唤醒、在这种情况下、ACLK/REFOCLK 将被禁用。 REFO 通常也是 FLLREFCLK 的时钟源、但不使用时不消耗功率。

    此致、
    Ryan