请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP-EXP430FR2311 主题中讨论的其他器件:MSPWARE、 MSP430WARE
你好。
我尝试在 LPM3中获得尽可能低的电流消耗。
SLASE58B 指出、此模式下的最大可能电流可达到5.25uA (最坏情况)。 典型值为1.16uA。
我从 MSPWare 中获取了 LaunchPad 和标准示例"MSP430Ware_3_70_00_05\examples\devices\MSP430FR2xx_4xx\MSP430FR231x_Code_examples\C\msp430fr231x_LPM3_02.C"
在编译和下载程序后、我已通过移除跳线将 MCU 的所有引脚从仿真器上以及 LaunchPad 上的外部组件(LED 和 LightSensor)上断开。
通过测量从外部电源到 LaunchPad 的电流(电流表被插入高侧)、我得到了17.3uA 的电流。
额外消耗16uA 的原因可能是什么? 以及如何在 LaunchPad 上的 LPM3中获得1uA 电流?
感谢您的支持。