请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5994 主题中讨论的其他器件:BQ78350、
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我将使用 MSP430FR5994 Launchpad 通过 I2C 向 bq78350发送命令。 遗憾的是、当我使用连续刷新模式来观察表达式时、CPU 会冻结几个周期。
以下是不连续刷新的引脚切换(使用专用计时器时为500ms)的输出:
是否有任何方法可以解决这个问题、或者 MSP430无法实时观察表达式?
谢谢、