This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/MSP432P401R:适用于 MSP432的线性代数库

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/602254/rtos-msp432p401r-linear-algebra-library-for-msp432

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:TI-RTOS

下午好!

我目前正在将 Sensors BoosterPack 与 MSP432板配合使用、我正在尝试为传感器融合实现卡尔曼滤波器。  我想知道是否有一个线性代数可在 Code composed Studio 中使用、因为滤波器设计需要矩阵乘法运算。

提前感谢。

Carmen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Carmen、

    我们有一个名为 IQMath Library 的库、但它主要用于16位 MSP。 在这种情况下、更推荐的路径是使用 Keil 提供的 CMSIS DSP 库、该库使用 MSP432 Cortex M4上的 FPU 来实现更快的算术运算。 有关 CMSIS DSP 库的更多信息、请访问 :www.keil.com/.../index.html

    我们还提供了一份应用手册、其中讨论了如何使用 CMSIS DSP 库进行信号处理、网址为 :www.ti.com/.../slaa707
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Evan!

    感谢您的回复! 我读取了应用节点、我想我可以使用该库中的矩阵函数。 但是、仍然不清楚如何将文件从 DSP CMSIS 库导入到 empy-TIRTOS 项目中。

    您能指导我完成这一过程吗? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没关系、找到了: www.ti.com/.../spma041g.pdf

    对于空的 TI-RTOS、我会跟着它。

    谢谢!

    Carmen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Carmen、听起来很棒! 实际上、我们正在提供一些有关如何立即开始使用 CMSIS DSP 库和 MSP432的文档/培训、但这是一个很好的起点、很高兴您能够开始运行!