This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/MSP430F5659:重新发送 MSP430F5659的问题

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/602110/starterware-msp430f5659-the-question-of-reseting-msp430f5659

器件型号:MSP430F5659

工具/软件:Starterware

你(们)好,先生

我想在程序运行期间重置程序。 因此、我尝试执行   asm ("mov &(0xFFFE)、PC;")、以使程序复位。 但 我发现 该程序会进入死区周期、


当我执行 step/go 时、IAR 将显示警告。


 

这种现象有什么问题?

 

此致

Jent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jent:

    我不是尝试通过汇编强制跳转到复位矢量、而是建议设置 PMMCTL0寄存器内的 PMMSWBOR 或 PMMSWPOR、以分别强制执行 BOR 或 POR。

    此致、
    Ryan