This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8662EVM:更新 MSP430代码后、驱动程序不工作

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/601419/ccs-drv8662evm-driver-does-not-work-after-updating-msp430-code

器件型号:DRV8662EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8662

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我最近使用 CCS 修改了 MSP430的 main.c 代码、以便周期数(g_cycles)约为50、频率(g_bin)更低、约为90Hz。 我还评论了其他波形效应、以便驱动器仅播放一种波形。 更新代码的屏幕截图如下所示:

我能够更新 MSP430、并且在最初几次看来、当驱动器连接到电源时、LED 亮起、这是正常的。 但经过几次尝试后、驱动器不会亮起或输出电压。 此外、当我再次尝试更新代码并将 JTAG 连接到驱动程序时、它会显示一条错误消息:"Error connecting to the target:unknown device"。 根据我的理解、JTAG 无法与 MSP430通信、这可能是因为驱动程序已损坏?

您能否就可能出现的问题提供建议? 驱动器是否会损坏、如果是、导致驱动器损坏的原因是什么? 还是 CCS 方面的问题?

感谢你的帮助!

Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kate、

    我认为 JTAG/MSP430通信与 DRV8662驱动器没有任何关系。 JTAG 只需对 MSP430进行编程。 让我将您的帖子转移到 MSP430论坛、看看他们是否有建议。 LED 也由 MSP430控制、而不是由 DRV8662控制。
    如果我们无法解决问题、我们应该能够更换您的 EVM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelly、

    听起来不错、感谢您的帮助。 希望问题很快就能解决、这样就不需要更换。

    谢谢你。

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    单独的主题中已支持此问题: e2e.ti.com/.../601420

    此致、
    Ryan