主题中讨论的其他器件: MSP-FET
工具/软件:Linux
您好!
我们在测试板和 MCU 开发套件的 MCU430FR2633板之间连接了 I2C、TST、RST 和 VCC、GND。 我们非常确信所有器件都连接正确。
根据本文档、我们尝试通过 I2C 引导 MSP430FR2633:
因此、为了进入 BSL 模式、第一步是根据3.5.2切换 TST 和 RST。
现在、我们通过 I2C 发送命令、但我们从未在地址0x48上收到 ACK。 我们测量了信号、一切看起来都正常、除此之外、我们没有得到任何答案。
提前感谢您的帮助
Santhosh 和 Astrid