工具/软件:TI-RTOS
您好!
我最近切换到了 simplelink。
我已经尝试过 uartcho、但代码堆栈位于:
UART_WRITE (UART、echoPrompt、sizeof (echoPrompt));
我使用 simplelink 1.30
感谢你的帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我最近切换到了 simplelink。
我已经尝试过 uartcho、但代码堆栈位于:
UART_WRITE (UART、echoPrompt、sizeof (echoPrompt));
我使用 simplelink 1.30
感谢你的帮助。
我现在已将 TX 和 Rx 连接在一起(LOOP)进行测试、很遗憾、现在无法在 Mac 上使用 UART 调试器(存在错误、您只能选择 COMX 作为选项、但在 Mac 上、COM 端口被识别为 tty.UART)。 为解决此问题,我在需要时通过 TTL->USB 适配器连接了另一台 PC。
但我很确定问题出在软件中。
这是我的最新测试结果:
测试1:
适用于 MSP432x 的 TI-RTOS -> TI 驱动程序示例-> UART 示例-> UART Echo。
一切都正常、程序会写入回显提示符、并转到 while 循环、在该循环中按应有的方式进行循环(我在 TX-Rx 上有一个跳线)
测试2:
simplelink_MSP_432_SDK_1_30_00_40 -> MSP_EXP432P401R ->驱动程序-> uartecho -> tirtos -> css
程序挂起、就像我已经写的那样。
因此问题不在硬件中、或者至少不在电路板中。
现在 simplelink 驱动程序或 Mac 中有问题吗? 我不知道:/
感谢你的帮助
您好!
我已经能够在 Mac 上成功运行代码。 下面是我运行示例所遵循的步骤:
请告诉我这是否有帮助、
伊曼纽尔