This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:适用于不同镀层厚度的互电容按钮设计

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/598556/msp430fr2633-mutual-capacitance-button-design-for-different-overlay-thickness

器件型号:MSP430FR2633
主题中讨论的其他器件:CAPTIVATE-PHONE

根据用户手册、建议对2mm 镀层采用以下按钮设计:

如果应用需要3mm 镀层、应修改按钮设计的尺寸?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    问得好。  镀层厚度主要决定了 RX 和 TX 之间的间距。  从 E 场的角度来看、RX 距离 TX 越远、两者之间的 E 场越高、将穿透电介质材料(即镀层)及其上方的空气。  用户正是在该磁场中与电介质上方相互作用。  因此、我们希望覆盖层上方的更多字段能够被用户干扰。  如果 RX 和 TX 非常接近并且镀层非常厚、磁场将集中在电介质内部、用户将无法在该磁场中产生同样强烈的变化。

    因此、对于更厚的镀层电介质、您需要在 RX 和 TX 之间增加一点间隔。  这将帮助您提高通过较厚镀层的灵敏度。  对于非常薄的覆层、您可以使 RX 和 TX 更加靠近、而不会在灵敏度方面造成太大的牺牲、这可能有助于您减少不同层上电极下方任何物体的干扰、例如。  此外、具有互按钮的常见要求是将 LED 背光放置在按钮中心。  这还要求 RX 与 TX 稍微靠近一点、以便为中心的 LED 留出空间。

    您在上面参考的图纸中提供的尺寸是对各种实施方案而言非常有效的一般准则;这并不是一条硬性规定。  该几何形状适用于3mm 镀层-与 TX 和 RX 之间的间距略大的按钮相比、触摸感应的灵敏度略低。  我们的设计总高度小于6mm、而不是10或12、它们可以在3mm 镀层上正常工作。


    最终、如果您可以优化布局并在 RX 和 TX 之间增加0.1mm 到0.3mm 左右的间距、那么3mm 镀层会使您获得更高的灵敏度、这将有助于您缩短测量时间。  缩短测量时间意味着您可以改善响应时间、功耗或抗噪性能。


    此致、
    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lenio:

    电极面积取决于与传感器交互的物体的大小(通常是指人的手指)以及所需的灵敏度(不会随覆层厚度而变化)。 一般经验法则是、RX 和 TX 电极之间的间距是镀层厚度的1/2、因此3mm 厚度会产生1.5mm 的间距。 您可以查看 CapTIvate 手机设计中的互电容按钮示例。

    此致、
    Ryan