This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:TRI0 - 16和20引脚之间的行为差异

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/598090/msp430fr2311-tri0--behaviour-difference-between-16-and-20-pins

器件型号:MSP430FR2311

您好!

我将重点介绍 TRI0引脚在 MSP43FR3211不同封装 TSSOP 中的行为:

--> 16引脚版本:仅限引脚12 TRI0-

--> 20引脚版本:引脚16:TRI0-/P1.6。

问题:如何对端口1的位6进行编程以使用 TRI0-? 不清楚...

非常感谢您的参与...

费德里科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Federico、

     MSP430FR231x 混合信号微控制 器的表6-43更好地说明了需要对哪些寄存器进行编程才能实现该功能。 如果您有任何疑问、请告诉我。  

    此致、  
    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Celeb,
    感谢你的答复。 是的、是的、我试过、一切都好。 谢谢!