请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR2311 您好!
我将重点介绍 TRI0引脚在 MSP43FR3211不同封装 TSSOP 中的行为:
--> 16引脚版本:仅限引脚12 TRI0-
--> 20引脚版本:引脚16:TRI0-/P1.6。
问题:如何对端口1的位6进行编程以使用 TRI0-? 不清楚...
非常感谢您的参与...
费德里科
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我将重点介绍 TRI0引脚在 MSP43FR3211不同封装 TSSOP 中的行为:
--> 16引脚版本:仅限引脚12 TRI0-
--> 20引脚版本:引脚16:TRI0-/P1.6。
问题:如何对端口1的位6进行编程以使用 TRI0-? 不清楚...
非常感谢您的参与...
费德里科
您好 Federico、
MSP430FR231x 混合信号微控制 器的表6-43更好地说明了需要对哪些寄存器进行编程才能实现该功能。 如果您有任何疑问、请告诉我。
此致、
Caleb Overbay