请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432P401R Thread 中讨论的其他器件:CC2650
工具/软件:Code Composer Studio
根据以下页面、我尝试将 CC2650 BoosterPack 与 MSP432连接: 
我正在设置桌面环境部分、找不到 MSP_CONNICITY_LIBRARY ... 或任何位置下载该库。 我可以从何处下载它?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
根据以下页面、我尝试将 CC2650 BoosterPack 与 MSP432连接: 
我正在设置桌面环境部分、找不到 MSP_CONNICITY_LIBRARY ... 或任何位置下载该库。 我可以从何处下载它?
网站(http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/msp_connectivity_library/latest/index_FDS.html)建议的链接将带我进入:
我已经下载了该链接、但无法解决我的问题
您好、谢谢您、Nathaniel、
目前、由于 IDE 端增加了一些功能、MSP432 SDK 蓝牙插件需要 Code Composer Studio v7.1。 这将是未来 MSP432 + CC26xx 平台的"最低支持版本"、因此我建议进行更新(免费)。 Code Composer Studio Cloud 还完全支持 MSP432 SDK +蓝牙插件。
我建议使用以下 SimpleLink Academy 模块作为起点:
或者使用蓝牙插件附带的任何代码示例作为起点:
此致、